结果:找到"100G SR4多模光模块",相关内容1000条
- 100GSR4多模光模块介绍及应用
- 随着光通信市场对数据传输速率的要求越来越高,更高速率的光模块也随之诞生。与10G、40G的波分传输系统相比,100G光传输实现了偏振复用相位调制技术、数字相干接收技术第三代超强纠错编码技术等一系列重大改革,满足了用户与时俱进的需求。本期易天光通信(ETU-LINK)将为大家详细介绍100GSR4光模块。何为100GSR4?简单来说就是传输速率为100G,而100G是有4个24G的通道组成的。目前市场上推出的100G光模块类型主要有QSFP28光模块、CFP光模块、CFP2光模块、以及CFP4光模块。而100GQSFP28光模块也分有SR4、ER4、PSM4、4WDM等类型。以100GQSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G SR4多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-04-14 14:37:00
- 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
- 如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-27 17:48:00
- 100GQSFP28LR4光模块简介及应用
- 近些年来,随着用户的需求和数据中心的发展,低速率的光通信产品已经不能满足日常的数据传输需求。光模块的数据传输从10G、25G、40G等提速到现在的100G、200G甚至400G。目前市场上的100G光模块封装有CFP、CFP2、CFP4和QSFP28,其中QSFP28光模块因为体积更小,可以插入更高密度接口的交换机,所以QSFP28封装是100G光模块的主流方案。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100GQSFP28LR4光模块。100GQSFP28LR4光模块简介100GQSFP28LR4光模块采用QSFP28封装,双LC接口,通过搭配单模跳线OS2最高传输距离可达10KM,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-08 15:31:00
- 关于100G光模块,你想知道的都在这里
- 为了适应AI、深度学习、大数据计算等业务的规模部署,数据中心网络开始向100G甚至更高速率迈进。在100G网络的建设过程中需要使用大量的100G光模块,其成本占总建设成本比例较高,那么我们应该如何选择更具性价比的100G光模块呢?接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100G的光模块究竟有哪些,以及对应的特点和应用。100G光模块究竟是什么呢?顾名思义,100G光模块指的是传播速率达到100G,但是为了满足不同距离的100G互联场景,各大光模块的标准化组织为100G光模块制定了不同的标准。下面就给大家解释下不同标准的100G光模块的应用。一、100G光模块的应用1、短距离传输用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-14 11:39:00
- 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
- 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4光模块 100G QSFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
- 100GQSFP28SR4光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
- 随着光通信行业的快速发展,用户需求的增大,早期低速率的光模块已经慢慢不能满用户的传输需求。在这样的情况之下,100G光模块市场成为了市场的焦点。100G光模块在这几年来凭借高速率和高性价而成为市场的霸主。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是100GQSFP28SR4光模块。这是一款怎样的光模块?100GQSFP28SR4光模块怎么样?好不好?一、100G光模块的介绍100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。二、100G光模块的技术发展与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 SR4光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-17 14:38:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
- 技术解释:100G-SR4CFP4光模块
- 互联网、数据中心的高速发展,100G光模块产品也随之应用越加广泛。100G光模块产品的封装有QSFP28、CFP、CFP2、CFP4的等等,光模块速率也从前些年的10G发展到现在的25G、100G等等。100G数据通讯技术的核心在于光模块,100G数据中心用的光模块针对不同的应用场景和传输距离具有不同方案标准.下面,要和大家解释的是100G-SR4CFP4光模块。随着40Gb/s密集波分光传输系统在运营商核心光网络的广泛应用,基于标准化的密集波分光通信模块赢得了光通信业界的高度兴趣和市场的广泛接受,100G客户端模块为CFP(外形封装可插拔)模块,是一种可以支持热插拔的模块。由于CFP光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 CFP4光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-24 15:54:00
- 推荐:100GQSFP28光模块产品数据连接解决方案
- 数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100GQSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。市面上光模块的产品有很多,而100GQSFP28家族产品中,包括:100GQSFP28光模块,100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28DAC高速线缆。100GQSFP28光模块诞生100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-10 15:02:00
- 详细介绍:100GQSFP28光模块性能参数
- 光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。光模块的封装有多种,有早期的1*9、GBIC;到现在比较流行的CFP、QSFP28等光模块封装。光模块的速率也155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G发展到现在的100G、200G甚至400G光模块了。今天,小编给大家分享的是100GQSFP28光模块。100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-08 14:36:00
返回